Aplicando regras de segurança
Duração: 20 minutos
Esboço:
Neste curso, você aprenderá a evitar riscos elétricos como profissional, garantindo a segurança no local de trabalho. Conhecerá os equipamentos de segurança e as regras a serem seguidas para proteger a instalação, os usuários e a si mesmo. Você também conhecerá alguns dos conceitos fundamentais da eletricidade para entender melhor seus perigos e a importância do dimensionamento de produtos.
Ao final deste curso, você será capaz de:
- Definir princípios e regras de segurança
- Conhecer os equipamentos de segurança padrão e os EPIs específicos
- Memorizar gestos e hábitos para estar seguro durante uma intervenção
Para isso, você terá acesso a uma composição de materiais como bloco de procedimentos, flashcards, podcasts, imagens interativas e estudos de casos profissionais.
Bom curso !
Este curso foi possível graças a uma colaboração internacional:
- Equipe educacional da Schneider Electric;
- Eric Dupont, professor afiliado ao Ministério da Educação Nacional da França;
- ItyCom, um dos principais fornecedores de soluções de aprendizado digital;
- Cécile Lienaux, uma designer gráfica;
” Os equipamentos elétricos devem ser instalados, operados, reparados ou mantidos somente por pessoal qualificado em manutenção elétrica. Na medida do permitido pela lei aplicável, nenhuma responsabilidade ou obrigação é assumida pela Schneider Electric e suas subsidiárias por qualquer tipo de dano decorrente de ou em conexão com (i) o conteúdo informativo deste curso não estar em conformidade com ou não atingir os requisitos, expectativas ou finalidade de qualquer pessoa que o utilize, ou (ii) qualquer erro contido neste curso, ou (iii) qualquer uso, decisão, ato ou omissão feito ou tomado com base em ou em confiança em qualquer informação contida ou referida neste curso.”